This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:输出电压小于输入电压的1V

Guru**** 1827940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199279/tps7a49-vout-less-than-1v-of-vin

器件型号:TPS7A49

您好!

数据表建议 VIN≥VOUT (nom)+ 1V。  然而、在第8.4.1节中的正常运行下、它列出了其中一种模式: 输入电压大于添加到压降电压中的标称输出电压。

1V 余量的原因是什么?如果需要、为什么会列出小于1V 的压降值?

我想在输入电压为11.5V、输出电压为11V 且电流为20mA 的应用中使用此器件。  根据图9、我觉得这是可以的。  是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:  

    VDO 通常称为 LDO 调节所需的 Vin 和 Vout 之间的最小电压差。  

    [引用 userid="384080" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199279/tps7a49-vout-less-than-1v-of-vin "]数据表建议 VIN≥VOUT (nom)+ 1V。[/quot]

    您是否参考了 EC 表和每个部分上方列出的条件?  

    如果是、除非另有说明、否则这是测试器件时使用的条件。 这很常见、几乎是一个标准。  

    还需要考虑其他因素、即您的输入稳压效果、线路稳压、精度、瞬态等、这些将有助于确定您需要的余量。  

    对于您的应用、从图9中可以看出、最坏情况是 Vdo~175mV。 在500mV 的给定余量下、您仍有一些空间。  

    最棒的  

    Edgar Acosta