This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:更换建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013, LM5169, LM5168, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199240/lm5163-replacement-recommendation

器件型号:LM5163
主题中讨论的其他器件:LM5013LM5169LM5168

您好!

我的客户具有使用 XLMMI 的 BUCK IC XL7045E1、随附数据表。

请帮助推荐 P2P 建议。 需要 DC36V 至5V。

非常感谢!

e2e.ti.com/.../XL7045E1.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请看一下 LM5169、LM5168、LM5163、它们都是同步器件、因此无需肖特基二极管、也不需要 LM5013。

    它们 不是很引脚对引脚、而是采用相同的封装、并且非常相似。  

    此致、  

    Denislav