This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:参考设计申请

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199007/tps543c20-request-for-reference-design

器件型号:TPS543C20

尊敬的团队:

我们计划实施 具有主从配置的"TPS543C20RVFT"可堆叠稳压器、以在输入电压为12V 时生成0.72V、40A。  

在我介绍 Web Bench 工具时、此器件的设计示例不可用。

您能否提供根据 上述要求生成电压和电流的示例设计?

我已经检查 了 https://www.ti.com/tool/TPS543C20EVM-054 器件的 EVM 设计、但我们的要求是同步/主从电路

此致、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    您是否了解过12V 至0.9V @ 80A 两相 EVM - https://www.ti.com/tool/TPS543C20EVM-869 ?

    它可针对0.72V 输出进行修改、对于20A/相满载、可以选择较低额定电流的电感器、但它确实提供了一个良好的参考设计起点。

    如果您打算使用 Webench、我建议将此设计分为半个(20A 负载电流)用于功率级和补偿选择、然后将输出合并(两倍于单相输出电容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不用客气。  我要将此主题标记为等待客户。  如果您需要对此主题进行任何跟进、请发布回复、团队成员应尽快回复您。  如果 EVM 满足您的需求、请单击"这已解决了我的问题"按钮以关闭该主题。