This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3544:LM3544MX-L/NOPB 的预期 EOL

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198508/lm3544-expected-eol-of-lm3544mx-l-nopb

器件型号:LM3544

大家好、

我想在我的新设计中使用 LM3544MX-L/NOPB。 我确保该器件可供使用超过10年。

您能否共享该器件的任何预期 EOL 信息? 谢谢。

此致、

工业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:英苏

    我们目前没有计划在未来几年将此器件停产、但我不得不说、从现在开始10年难以评论。  

    即使器件计划在未来停产、我们通常也会为您提供一个窗口、以便在我们最终终止器件生产之前订购更多器件。

    如果您仍然担心--

    从  现在开始、到停产、支持更新的器件的时间将更长。 此项目计划是否仍允许进行新的器件评估?  

    我们有一个较新的器件 TPS2044BDR、该器件与 LM3544MX-L/NOPB 引脚对引脚。  您能否检查此器件是否适用于您的应用?

     

    期待再次收到您的来信。

    姚万奇

    产品营销工程师

    电源接口 USB 产品系列

    >>了解详情: USB 电源开关选择指南 <<

    >>了解详情:汽车 USB 充电端口解决方案<<

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wanqi

    非常感谢您对此进行深入研究。

    很高兴知道该部件尚未有任何 EOL 计划。 我完全同意,从现在起10年来,很难评论。

    感谢您推荐引脚对引脚的替代方案、这非常好。 我将会看一下它。

    一切对我来说都很好、如果需要、我会回来的。

    此致、

    工业

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:英苏

    听起来很棒! 我们很高兴为您提供帮助。 我们现在将关闭环路、但请随时告诉我们您是否有任何后续问题。  

    姚万奇

    产品营销工程师

    电源接口 USB 产品系列

    >>了解详情: USB 电源开关选择指南 <<

    >>了解详情:汽车 USB 充电端口解决方案<<