This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:TPS568230的 ACP 和 TS

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198599/tps568230-the-acp-and-ts-of-tps568230

器件型号:TPS568230

大家好、

   在 ωRI 报告中、我不知道 ACP 和 T Ü V 的价值来自哪里 。 您能给我一个提示吗? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    ACP 是内部补偿的增益。 WRI 是内部补偿零点的角频率。

    D-CAP3具有集成补偿功能。 在为 D-CAP3转换器选择开关频率后、这些值通常是固定的。

    我不知道您是否已阅读器件 I 应用手册 SLVA711。 它更详细地介绍了内部补偿。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的快速回复。 是的、我已阅读应用手册 SLVA711。

    集成了纹波生成电路。 数据表会给出纹波生成电路的电阻和电容、还是直接给出零点位置?
    我再次搜索了数据表、但仍然没有找到 ACP 和 ωRI 的值。我只找到了有关补偿零点的说明。 在查看数据表时、我是否错过了它? 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    内部补偿电路是保密的。

    一些数据表中给出了补偿零点。

    现在更常见的方法是直接提供建议的 BOM 范围、包括数据表中的 L、C 和前馈电容器、以确保转换器稳定性。 客户可以按照建议轻松使用我们的器件。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的支持。

    此致、

    Charlie