您好!
我们希望替代 LM2670-ADJ (Vout=15V)与 LM2670的固定输出替代方案。
IIF 这是 possilbe、您建议使用哪种电阻器设置?
计算出的 ME 示例用于将 LM2670-12的输出电压设置为15V。
选项 1:
在输出和反馈之间添加一个电阻值为6,1kΩ Ω 的电阻器。
选项2:
添加以下电压偏差:
Rhigh:10kΩ Ω
Rlow:39k2Ω Ω
BR、
弗洛里安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望替代 LM2670-ADJ (Vout=15V)与 LM2670的固定输出替代方案。
IIF 这是 possilbe、您建议使用哪种电阻器设置?
计算出的 ME 示例用于将 LM2670-12的输出电压设置为15V。
选项 1:
在输出和反馈之间添加一个电阻值为6,1kΩ Ω 的电阻器。
选项2:
添加以下电压偏差:
Rhigh:10kΩ Ω
Rlow:39k2Ω Ω
BR、
弗洛里安
你好
您的建议在理论上是可能的。
但是、内部反馈电阻器的绝对值会随温度的变化而变化、并且会因器件而异。
当然、该比率是准确和稳定的;为"固定"输出稳压器提供精确的输出电压。
任何外部电阻器或分压器都不会随内部分压器在不同温度下以及从一个器件到另一个器件之间进行跟踪。
内部分压电阻器的绝对值可能会变化高达+/-30%。
使用单个6.1k 电阻器以及上述假设的变化、我们得到的变化约为14.3V 至16.2V
如果您能够容忍这种很大的变化、那么这将是最简单的解决方案。
但是、更好的选择是使用分压器。 在这种情况下、您需要设计分压器以消耗更多电流
内部分压器的电流、以保持精度。 您的建议值太大。
使用1.05k 的顶部值和4.99k 的底部值、我们发现14.9V 到15.3V 的变化。
谢谢