This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:工作频率。

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199541/ucc28700-q1-operating-frequency

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700

我们如何计算特定电压的工作频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    该系列控制器使用 AM/FM 控制律、该律可根据负载的函数改变频率、如下所示:

    UCC28700 Control Law

    这种方法的主要优势是控制器可以利用谷底开关、从而降低整个负载范围内的开关损耗。 这还有助于提高应用中的轻负载效率或待机功耗。  

    您可以使用 UCC28700的 Excel 计算 器来设置您想要运行的最大频率、它将为您计算值。  

    但愿这对您有所帮助。