This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:栅极驱动器设置和 ILIM 引脚额定值

Guru**** 2532380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198921/lm25145-gate-driver-settings-and-ilim-pin-ratings

器件型号:LM25145

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
客户问我 LM25145的相关问题。
(问题1)
是否可以按如下所示配置 HO 引脚和 LO 引脚?
添加栅极电阻器和下拉电阻器
*在数据表中,有一个将电阻器插入 BST 引脚的说明,但我也想考虑栅极电阻器。
Nch-MOSFET 并联、FET 为 SMD 型或 TO-220型
(问题2)
是否可以将栅极驱动器连接到 HO 和 LO 引脚?
(问题3)
ILIM 引脚的最大额定值为-1V (最小值)、数据表对其进行了说明。
SW 引脚还额外声明了20ns 瞬态、但 ILIM 引脚是否具有该条件?
我担心 ILIM 引脚的变化是否可以保持在-1V 范围内。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaijin、

    是的、这可以使用栅极驱动器驱动双 FET。

    它会在栅极驱动器上施加更大的负载、因此您可能会看到更慢的总体上升时间。 请注意 QG 非常大的 FET。

    我们不建议使用用于 LO 的栅极电阻器、低侧 FET 需要强大的下拉电阻器来防止 MOSFET CdVdt 自导通。

    如果您绝对需要用于 LO 的栅极电阻器、也可以使用下拉二极管。

    您可以使用外部栅极驱动器、必须为 SW 节点接地、然后需要使用分流电阻器电流感应。

    ILIM 应具有与 SW 相同的容差、但请注意、ILIM 上的 R-C 滤波器应过滤这些20ns SW 瞬态。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多