This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:有关校准支持的查询

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, EV2400, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194467/bq40z50-inquiry-about-calibration-support

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610EV2400BQPRODUCTION

大家好、TI 支持团队

请回复收到的客户询问。

客户正在尝试使用以下部件。

这是客户询问如何在大规模生产过程中继续进行校准。

- TI 是否为该器件提供校准支持?

(是否可以提供由 TI 审核的客户电池的配置文件?)

-我们准备通过 EVM 进行审核。 是否只能通过 EVM 在客户公司进行审查?

-无论上述询问如何、请为 TI 提供产品审查和大规模生产指南。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    请查看此工具是否回答了大规模生产问题

    https://www.ti.com/tool/BQPRODUCTION

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish

    是否有工具可以与 BQ28Z610相同的方式用于大规模生产?

    它是否可以用同一工具应用?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    不再支持 EV2400进行生产编程。 我们向客户推荐的是校准几十个电路板、如果这些值非常接近、则可以将校准作为黄金映像(SREC 或 BQ.FS)的一部分、因此无需校准所有器件。

    如果他们想要校准所有器件、则需要使用自己的 MCU 来执行校准命令。 我们在产品网页上提供了生产校准指南。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    bqProduction 似乎支持 BQ28Z610。 GUI 在选择中显示 bq28z610、但我看到它未列在下载页面上。