请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381A-Q1 您好!
客户规格如下所示。
输入电压12V、输出电压:5V/50mA (用于 CAN 收发器)、3.3V/50mA (用于 C2000 F280025)、1.2V/10mA ( 用于 F280025参考)。
客户原理图如下所示。 您是否帮助检查它? 对于1.2V (VDD1)输出电容、您有什么建议吗? EVM 原理图为 22uF。
谢谢、此致、