This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:保护

Guru**** 2524120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199282/ucc28780-protection

器件型号:UCC28780

各位专家:  

  我们的客户 BAOLIJIN 制作了一个65W ACF 板。 UCC28780用作初级控制芯片、初级侧与集成 GaN 作为开关管、次级 侧与同步整流。 输出电压20V。
现在发现、在100VAC-170Vac 的低输入交流电压下、输出负载约为170mA、输出电压下降。 例如附件的波形。 该负载点应从 LPM 模式切换到 ABM 模式、初级侧上部管会突然打开。
您能不能帮助描述这个输出压降被触发的保护。 根据波形的时间间隔、数据表中没有关于什么保护的说明。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sklar、您好、  

    这是一个有趣的问题、但我需要更多信息来帮助缩小导致问题的原因。   

    在 UCC28780数据表中、第30页的表2显示了各种系统故障保护。  此外、第35页的表3列出了引脚故障保护功能。  

    由于重新启动模式是一个小于100ms 的单个 UVLO 周期、因此我们可以排除所有导致1.5s 关断的故障。
    表3中、RDM 或 RTZ 引脚极不可能突然出现间歇性开路或短路、我们可以排除它们。  
    HVG 打开仅在启动时打开、因此它已关闭。  HVG 过压不太可能、但在发生上述关断模式时、可以使用示波器探头对其进行监控。   
    如果 HVG 不变为 OV、那么也可以排除这种情况。  

    从而导致表2故障。  由于此问题发生在中等输入电压和轻负载下、因此我们可以排除热关断、欠压和欠压检测、OPP 和 PCL。  因此、除了上述 HVG OVP 之外、还需要研究以下可能性:  
    VDD UVLO、输出 OCP、SCP 或 OVP、并可能 在 NTC 引脚上连接外部 OTP。  (可能没有实际的外部过热、但可能会有某种噪声耦合到 NTC 引脚。)   

    因此、需要逐个研究这些可能性、以找出在指定的线路和负载条件下关断的原因。   
    我认为这些关断不会在其他线路和负载条件下发生、但即使发生了、也需要进行相同的调查。
    但是、如果涉及更多条件、您可能需要扩大故障可能性。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

       感谢您的详细回复! 我会将解决方案返还给客户。 再次感谢。

    此致、

    Skylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    此外、客户发现只要示波器上普通探头的负极侧接触初级侧的接地、问题就会消失。 因此,人们怀疑可能存在某种干扰。
    因此、客户 在输出电压下降时测试了初级侧的电源接地和芯片接地之间的电流波形、确实出现了尖峰。
    然后、它们通过在 VS 引脚和接地之间添加一个10pF 的电容来发现电压不会下降。 但这会带来另一个问题、即在重负载期间输出电压纹波变得非常大。
    问题可能是什么? 如果是干扰、路径是什么?

    此致、

    Skylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、  

    这是一个非常有趣的波形、但是、如果没有更多支持信息、我无法正确解释它。  
    显然、这是在 ABM 中的2脉冲电平轻负载条件下的情况、但我需要查看 PWMH 信号才能确定。  

    由于第一个脉冲上存在反射电压放电、因此有可能在 LPM 下运行、并且钳位电容器会因泄漏能量而过充、然后高侧 FET 会因意外或从 LPM 过渡到 ABM 而导通。   
    在任一种情况下、该能量放电会产生大电流、但不会在下一个开关周期打开之前完成谐振、并且 SR FET 存在巨大的跨导尖峰。   

    但是、我不理解红色轨迹。  它被标记为"i-sgnd-PGND"。  这是否意味着次级接地和初级接地之间存在电流、或意味着其他什么?  

    如果可能、请通过电子邮件向我发送系统原理图以及变压器参数信息、以便我可以查看是否有设计相关的因素会导致这种情况。   

    我不建议在 VS 引脚上放置任何电容。  尽管它似乎在一个条件下解决了一个问题、但它可能在其他条件下引入不同的问题。  最好解决/消除根本问题、而不是通过失真 VS 信号关键时序的滤波来屏蔽它。  

    此致、
    Ulrich