大家好、
我在这篇文章之前发表了一篇文章:
我想使用 BMS 来控制电池单元的应用、 但我发现这不是最佳选择、因为它是1S 应用在对原始设计进行了一些修改后、我现在想集成电量监测计、我计划使用 BQ27441DRZR-G1A、但我有一些疑问:
*对于3.7Vn @ 3000mAh 电池、使用 BQ27441DRZR-G1A 是否更好?
*当我第一次连接电池时、如何让电量监测计知道电池状态?
*我真的不想在主机 MCU 上实施复杂的温度补偿算法、因此我想知道 BQ27441DRZR-G1A 是否具有内置的温度补偿。
*我可以向 BQ27441DRZR-G1A 查询剩余电池容量、还是应该在主机 MCU 上实施一些算法来计算剩余电池容量?
*最后、它是否是医疗设备的最佳选择? 由于我想在医疗设备中同时使用 BQ24075RGTR 和 BQ27441DRZR-G1A、如果不是最佳选择、我在低电平时可以使用什么充电指示器 成本?
我希望你能帮助我。
谢谢。