This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 C 类查询

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25798, BQ25792, TUSB422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198988/bq25798-bq25798-type-c-query

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25792TUSB422

你(们)好

最好使用太阳能的双输入 C 型、C 型、并且将有内置电池和扩展备用电池。

1、BQ25798的 D+和 D -支持 BC1.2的检测。 使用 Type C 时、它可以 直接连接 DP 和 DM 引脚、还是使用 CC 控制逻辑芯片、如 TPS25750?

2、 Q25798的 D+和 D -是否也可用作数据通道、以便在执行 USB PD 检测时传输数据?

3、 当使用太阳能和 C 型双输入时、每个通道上使用背靠背 MOS 管。 在同时存在电压输入时是否存在电流回流、例如、21.7V 的太阳能回流电流流入 C 型5V 电压?

4、 对于电池部件、2节内置电池是系统的默认电池、2节扩展电池可插拔。 它们是否可以使用2S2P 进行设计? 插入和拔下扩展电池是否会影响 BQ25798?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    关于1、我建议使用 TPS25750、但它将取决于 TPS25750固件。   这就是我们的参考设计根据方框图实现它的方式。

    关于第2条,不  在 VBUS 上电后的前2秒内、充电器需要完全控制 D+/D-线路。

    关于3,不  ACDRVx 逻辑仅允许一种类型的输入源、背靠背 FET 阻止回流。

    关于4、这些电池将尝试在插座上实现自我平衡。  因此、在自平衡完成之前、充电器可能在几秒钟内无法正常工作。  为了在所需时间内完成充电周期、安全定时器和/或充电电流也许需要增加。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢你的帮助。

    关于问题1,我有以下问题。
    a) TPS25750是否需要单独的固件? 我认为、根据下面的介绍、这不需要固件开发。
       *独立 USB Type-C PD 解决方案
       *无需固件开发或外部微控制器
    B)如果 BQ25789的 BC 1.2函数不推荐用于 Type C、Type A 是否可以使用其 BC1.2功能?
    C)如果未使用 BQ25798的 USB 电源功能、是否有更合适的具有 MPPT 功能的充电器+ TPS25750芯片组合? 它应该具有低静态功耗。
    D)在 Type C 连接器中、CC 是否仅用于电压控制、DP 和 DM 是否不再进行电压协商?
    e)是否有 CC 控制逻辑芯片、在连接到 Type C 后可以协商为 slink 器件、而 Type C 的 VBUS 用作 BQ25798的双输入之一? TPS25750的功能非常全面、与 BQ25798搭配使用时、无法使用其 USB 电源的功能。 它的能力被浪费了。


    关于问题2:这2中控制的 D+和 D-是否会影响 MCU? 如果 D+和 D-在协商过程中被占用、是否可以在协商完成后正常使用? 我们的方案接受2秒后的操作。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    关于1a。 TPS25750需要固件。  PSIL 团队已经开发了固件、并已将其加载到 TPS25750。  如果它适用于您的应用、则无需更改固件。  

    关于1b、TPS25750固件在 USB C 协商后写入充电器的输入电流限制。  因此、我假设您可以在充电器上使用 D+/D-功能、但 TPS25750可能会覆盖该值。 实际上、您需要询问固件团队 TPS25750固件是否禁用自动 D+/D-检测。 如果是、则不能使用它。

    关于1c、原始固件是为不具有 MPPT 的 BQ25792编写的。  没有针对 MPPT 和 BQ25798进行过优化的 TPS25750固件版本。 因此、如果您使用该固件、则需要在 BQ25798上启用 MPPT。

    对于1D、CCx 线用于输出电流和电压协商。

    关于1e、您必须咨询 USB 团队。  我知道的唯一其他 TI Type C 非端口控制器通信器件是 TUSB422和 TUS32x。  

    关于第2条,是的。  如果充电器的 D+/D-被启用、则在上电协商完成后进入 HiZ。

    此致、

    Jeff