This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:单线 EN 信号和 OV 保护

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198133/bq29209-en-signal-and-ov-protection-over-single-wire

器件型号:BQ29209

大家好、  

在我的应用中、我需要减少将平衡电路与由升压和线性电池充电器组成的充电器电路连接的电线数量。 过压必须禁用升压、平衡必须 仅在充电时才处于活动 状态、这是为了避免器件未连接到电源时出现额外放电。

随附原理图。

您能否分享您对这方面的看法?

谢谢你  

请访问 Regardse2e.ti.com/.../TI_5F00_BQ.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    在我看来、这似乎不起作用。 Q3基本上会始终保持关闭(电池平衡将始终禁用)、不会有任何东西将 CB_EN 拉至 VSS。 如果 OUT 变为高电平、Q1将导通、但由于 Q3是 NPN、因此它将保持关断状态、因为下拉的电流将从基极流出。 要导通 Q3、必须有电流流入其基极。  

    此外、使用 FET 可能优于 BJT、因为它们是电压控制型而不是电流控制型。 因此、消耗将更少、并且更易于控制。 驱动电流在 uA 范围内。 因此、我不确定它是否足够强大、能够驱动 BJT。

    您能解释一下您希望电池平衡控制电路如何工作吗? 您希望仅在充电期间或 OV 和充电期间启用 CB?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我解释一下我的想法、我希望 甚至 在原理图中也是如此。

    当 Tugh 为低电平时、CB_EN 使能有效、当移除电源(J2连接器)时、R15上拉会禁用平衡。 当我插入电源时 、SHDN 信号通过 R8变为高电平、Q3下拉 CB_EN。
    平衡仅在存在割草机电源时激活、并在断开 PS 时禁用。
    在所有正常情况下、OUT 为低电平、Q1为禁用状态。
    当过压预测达到高电平时、Q1下拉 SHDN 会启用升压并切断电池充电器的电源。
    我唯一需要解决的问题是:当 Q1打开时 CB_EN 被禁用时,输出信号将继续保持高电平,直到电池过压降低。

    关于 FET 的使用:Q3不是问题,因为基极电流仅在连接了 PS 的情况下才存在,因此,您 实际上对 Q1的正确选择是最好使用 MOS,因为输出电流大约为80uA。

    在 PS 连接的情况下、CB mus 将激活 Shure、
    当 PS 断开连接时、我认为最好禁用 CB 以避免无用的电流消耗
    当 PS 存在和 OV cours 时、 最好继续使 CB 处于活动状态、但只有一个线控无法实现。

    此致

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的解释! 这对我来说更有意义了。 是的、我现在看到它是如何工作的!

    当 Q1打开时 CB_EN 被禁用时、输出信号将继续保持高电平、直到电池过压降低。
    您将是正确的。 如果采用此配置进行 OV、您将无法实现电池平衡。

    关于 FET 的使用:Q3不是问题,因为基极电流仅在连接了 PS 的情况下才存在,因此,您 实际上对 Q1的正确选择是最好使用 MOS,因为输出电流大约为80uA。
    是的、对于 Q1、FET 最好。 但现在我已经了解了 Q1的工作原理、BJT 应该在 这里工作。

    在 PS 连接的情况下、CB mus 将激活 Shure、
    当 PS 断开连接时、我认为最好禁用 CB 以避免无用的电流消耗
    当出现 PS 存在和 OV 时、 最好继续使 CB 处于活动状态、但只有一个线控无法实现。
    是的、您回答正确。 很遗憾、在该配置中无法实现。

    您能否直接在 VUSB 和 Q3之间连接一个额外的电阻器、从而避免使用 Q1?

    就像这样:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    [引用 userid="450206" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198133/bq29209-en-signal-and-ov-protection-over-single-wire/4521630 #4521630">是的,您答对了。 很遗憾、在该配置中无法实现。

    您在该配置中看到了一些问题吗?

    [引用 userid="450206" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198133/bq29209-en-signal-and-ov-protection-over-single-wire/4521630 #4521630"]您是否不能直接在 VUSB 和 Q3之间连接一个额外的电阻器、而是避免使用 Q1?

     是否连接到 Q3的基极上添加的电阻器? Q1用于关断升压并移除电池充电器的电源。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您在该配置中看到了一些问题吗?
    不超过你已经指出的。 我只是同意你的意见。

    是否连接到 Q3的基极上添加的电阻器? Q1用于关断升压并移除电池充电器的电源
    是的、完全正确。 附加电阻器可以连接到 Q3的基极。 这样、您仍然可以使用 Q1单独下拉 SHDN 并为 Q3供电。 我认为这可能起作用、您对此是否有任何担忧?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    [引用 userid="450206" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198133/bq29209-en-signal-and-ov-protection-over-single-wire/4523065 #4523065">是。 附加电阻器可以连接到 Q3的基极。 这样、您仍然可以使用 Q1单独下拉 SHDN 并为 Q3供电。 我认为这可能起作用、您对此是否有任何疑虑?[/引述]

    理解、但通过这种方式、我们有两根控制线、这种讨论是为了减少控制线。 我将获取该原理图。

    感谢您的支持。

    此致

    Setefano Sivera