This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:UCC27524的 INA 和 INB 是否可以并联使用?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27624, UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197886/ucc27524-can-ina-and-inb-of-ucc27524-be-used-in-parallel

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27624UCC27614

您好专家、

如果 UCC27524仅使用一个通道、那么可以并行使用 INA 和 INB 吗? 设计过程中应注意哪些参数? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hangjie、

    周一、我们的办公室因美国假期关闭。  

    此致、  

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    如果您只使用两个通道中的一个、那么我建议将未使用通道的输入端接地。 如果您需要并联输出以增加驱动器强度、则可以连接输入。

    如果这样做、我建议阅读 有关 此主题的常见问题解答。  

    主要需要注意的是延迟匹配(如果一个通道为高电平、另一个通道为低电平、则存在击穿风险)。 另一件事是确保输入引脚良好匹配。 在输入端具有更快的信号也可以最大程度地减小阈值电压轻微差异的影响。 最后、我会考虑使用 UCC27624、后者具有更好的最坏情况延迟匹配、或 UCC27614、后者是更强大的单通道驱动器。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答、这回答了我的问题。