您好!
我对 LM5157EVM-SEPIC 的输入电压范围有疑问。
看起来、电气性能表中的输入电压范围规格要求1A 负载的输入电压为6V 至32V、0.5A 至1A 负载的输入电压为4V 至6V。
我相信我们可以对输入电压施加32V 的电压、对0.5V 至1A 的负载施加"Vin"、然后输入电压的最大限制不是6V。 我的理解是否正确?
此致、Taki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 LM5157EVM-SEPIC 的输入电压范围有疑问。
看起来、电气性能表中的输入电压范围规格要求1A 负载的输入电压为6V 至32V、0.5A 至1A 负载的输入电压为4V 至6V。
我相信我们可以对输入电压施加32V 的电压、对0.5V 至1A 的负载施加"Vin"、然后输入电压的最大限制不是6V。 我的理解是否正确?
此致、Taki
你好,Taki,
感谢您通过 e2e 与我们联系。
EVM 与所选组件的限制是另一种方法:
电感器在不降额的情况下可以处理的最大电流为2A。
当您从6V 输入升压到12V@1A 输出时、您将在输入侧的边缘消耗大约2A 的电流。
如果您希望从4V 输入升压到12V@1A 输出、则 输入侧的电流消耗约为3A、这对于电感器而言过高。
因此、如果输入电压低于6V、此电路板只能提供大约0.5V 的负载电流。 (请参阅下面数据表/图中的第1.2节。)
在输入电压约为32V 且未降至6V 以下的情况下、对输出电流没有限制。
0A 至1A 之间的任何电流都将起作用。
此致、
哈里