This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-SEPIC:0.5A 至1A 负载的输入电压范围

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157EVM-SEPIC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196251/lm5157evm-sepic-input-voltage-range-for-0-5a-to-1a-load

器件型号:LM5157EVM-SEPIC

您好!
我对 LM5157EVM-SEPIC 的输入电压范围有疑问。   

看起来、电气性能表中的输入电压范围规格要求1A 负载的输入电压为6V 至32V、0.5A 至1A 负载的输入电压为4V 至6V。

我相信我们可以对输入电压施加32V 的电压、对0.5V 至1A 的负载施加"Vin"、然后输入电压的最大限制不是6V。  我的理解是否正确?

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taki,

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    EVM 与所选组件的限制是另一种方法:
    电感器在不降额的情况下可以处理的最大电流为2A。

    当您从6V 输入升压到12V@1A 输出时、您将在输入侧的边缘消耗大约2A 的电流。

    如果您希望从4V 输入升压到12V@1A 输出、则 输入侧的电流消耗约为3A、这对于电感器而言过高。
    因此、如果输入电压低于6V、此电路板只能提供大约0.5V 的负载电流。 (请参阅下面数据表/图中的第1.2节。)

    在输入电压约为32V 且未降至6V 以下的情况下、对输出电流没有限制。
    0A 至1A 之间的任何电流都将起作用。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taki,

    我十天内没有看到您的更新、因此我假设问题已得到解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里