This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:未调节足够的输出电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199369/lm5116-not-regulating-enough-output-voltage

器件型号:LM5116

各位专家:

客户 在使用基于 LM5116的 PCB 时遇到问题、该 PCB 是由 Webench (此处)设计的。 似乎没有发生切换。

高侧 MOSFET 只是缓慢打开、直到栅极在任何情况下都达到2.4V 左右、因此输出为2.4V、而不是应该达到的6V。

电路由30-48V 电压供电 、没有差异。 为了  进行测试、他们在反馈分压器上安装了一个电位器、希望能够调节电压。在他们构建的第一个电位器上省略了这一点。 此外、CVCC 只有16V 电容。

附加参考文件。

此致、
阿尔基·A.

e2e.ti.com/.../attached_5F00_1.jfif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie  

    • VCC 电容器应连接在 VCC 和 PGND 之间
    • 如果不使用 VCCX、则将其接地
    •  需要在 VIN 和 接地之间使用小型陶瓷电容器
    • 请使用快速入门计算器检查组件 选择

    埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、El、

    谢谢你。

    客户 将在周末执行此测试。 在布局上、Vin 和 GND 之间根据 Webench 有一个2.2uF 电容器、这是一个好尺寸吗?

    他们还将尝试将 VCCX 连接到 GND。 谢谢你。
    此致、
    阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie  

    如果可能、请放置更多2.2uF 输入电容器。 EVM 中使用了4个2.2uF 陶瓷电容器。

    此外、请从 https://www.ti.com/lit/zip/snvu051下载快速入门 并检查您的组件选择。

    埃尔