请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77216 我们计划将 BQ77216用于16S 二级保护器。 其表述为"过压保护选项为3.55V 至5.1V、 欠压保护选项为1.0V 至3.5V "。 我在数据表中找不到如何配置这些阈值的方法。 请告诉我如何操作。
谢谢、
Paul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Paul、
这些阈值在工厂的器件制造过程中设置。 当前发布的器件可在 数据表的第6节器件比较表中找到。
如果需要定制部件、您可能需要联系您的技术销售代表以获取请求。
此致、
Luis Hernandez Salomon