This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000、带220V L-L 50Hz 输入

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200238/tidm-1000-with-220v-l-l-50-hz-input

主题中讨论的其他器件:TIDM-1000

 TIDM-1000 、基于 Vienna 整流器且采用 C2000 MCU 的三相功率因数校正(PFC)参考设计、  

 根据规格、输入电压将是

1.交流208 Vrms VL-L 或120 Vrms L-N,60 Hz 或

2.交流400 Vrms VL-L 或230 Vrms L-N,50 Hz

我可以在220V L-L (50Hz)下使用三相、最大输出为700W 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅测试了上述条件。 它可能起作用、但请注意任何潜在问题、并按照用户指南步骤操作。

    此致、