This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:有关四相的问题。

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200392/ucc28070-question-about-4-phase

器件型号:UCC28070

你(们)好

数据表第18页包含四相 SCH。

配置四相是否需要所示的外部时钟?

我想实现8kW、是否可以使用一个 UCC28070? 或者、我是否必须使用两个 UCC28070进行四相设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您查询 UCC28070。

    最好采用具有2个 UCC28070控制器的四相设计、以便使用如上所示的外部同步实现如此高的功率。 我们没有在多个模块之间显示此外部同步功能的参考设计。

    此致、

    Harish