This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:可变输出稳压器

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62812-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197174/tps62812-q1-variable-output-voltage-regulator

器件型号:TPS62812-Q1

您好!

 在我们的应用中使用 TPS62812稳压器。 输入电压为5V、输出电压为0.75V (可变输出)

因此需要0.75V 和1A 输出电流的效率图。 以及有关输入电压容差的信息。

请提供 有关上述要点的信息。  

谢谢、

Gulafza  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gulafza、

    感谢您与我们联系。

    我将在一小时后详细回答您的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gulafza、

    我们在 TI.com 中提供了一个工具、您可以根据应用条件使用效率曲线仿真(请参阅下面的链接)。 我随附  了示例效率仿真、供您参考(以.pdf 形式)。  

    顺便说一下、"输入电压容差"是什么意思? 电源电压变化取决于您连接到 TPS62812-Q1的电源。  

    e2e.ti.com/.../TPS62812_2D00_Q1_5F00_efficiency-graph.pdf

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gulafza、

    如果您没有任何其他问题、我将关闭此主题。 您可以通过对 其进行注释来重新打开。

    谢谢你。

    此致、

    Excel