This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:MODE 引脚电阻器的精度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199118/tps56c230-accuracy-of-mode-pin-resistor

器件型号:TPS56C230

大家好、团队成员!

我想在 FCCM 中使用 TPS56C230。

数据表的第13页显示为 RM_H 和 RM_L 使用1%的电阻器

为什么我们需要1%的精度?

MODE 引脚电压为 VCC*(在15.5%±1.4%内)

即使使用精度为5%的电阻器也是如此。

由于 MODE 引脚上的设置电压为(10%至20%)*VCC,

我认为5%的精度就足够了。

此致、

Tagami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tagami 您好、

    是的、你是对的。 如果 MODE 引脚的电压设置为15% VCC、我们可以使用精度为5%的电阻器。

    我们建议使用1%电阻器、只是为了避免 在10%或20%的边界上设计 MODE 引脚电压、并由于电阻器精度而超过规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵、

     感谢您的回答。

    我了解电阻器精度的含义。

    此致、

    Tagami