This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:C 端子悬空的意义

Guru**** 2548020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228623/lm7480-q1-significance-of-c-terminal-left-floating

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020031

大家好!

我正在设计与 TIDA-020031参考设计中所述相似的输出安全开关、但我想知道 LM74801-Q1是否可以用于双向直流/直流转换器。 在查看数据表时、我找到了以下表格:

但没有任何示例。 这意味着什么? 左侧 C 端子悬空将启用双向操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E.A:

    当 LM74801-Q1的 C 引脚保持悬空时、反向电流阻断功能将被禁用。 因此、该器件允许反向电流流过 MOSFET。

    现在、在 C 引脚悬空时、该器件将仅提供输入反极性保护、浪涌电流控制和过压保护功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    好的、感谢您的快速回复。  

    这在如下图所示的共源极配置中是否也适用?

    这将是一个针对双向转换器的输出具有远程控制和过压保护功能的良好断路器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E.A:

    是的、将 C 引脚悬空  也会禁用共源极配置中的反向电流阻断功能。