您好!
我目前在其中一个设计中使用 UCC28950。 我的设计适用于输入电压为400V、28Vout、1100W 的应用。 我目前在1.6A 的轻负载下(我的设计最大电流为40A)体验高占空比。 请参阅下面图1中的 H 桥信号作为输出电流。
图1. 在变压器上测量的粉红色 H 桥电流、蓝色表示输出电感器电流。
是否有机会以保密的方式发送原理图来审阅围绕 UCC28950旋转的电路、以确保一切正常?
请告诉我。
谢谢你。
Alberto Miguez
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前在其中一个设计中使用 UCC28950。 我的设计适用于输入电压为400V、28Vout、1100W 的应用。 我目前在1.6A 的轻负载下(我的设计最大电流为40A)体验高占空比。 请参阅下面图1中的 H 桥信号作为输出电流。
图1. 在变压器上测量的粉红色 H 桥电流、蓝色表示输出电感器电流。
是否有机会以保密的方式发送原理图来审阅围绕 UCC28950旋转的电路、以确保一切正常?
请告诉我。
谢谢你。
Alberto Miguez
您好!
我想您的变压器匝数比可能是关闭的。 以下链接将带您进入有关如何使用 UCC28950进行设计的应用手册以及有关如何计算变压器匝数比的章节。
https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf
参考应用手册将介绍使用 UCC28950设计相移全桥的分步设计过程。 它不仅考虑变压器的导通比、还涉及为功率级选择所有元件以及环路补偿。 这里甚至提供了一个指向 Excel 设计工具的链接、该工具可帮助您进行设计。 您可以使用应用手册和 Excel 设计工具来检查您的设计。
实际上、我认为您的问题是变压器匝数比选择不正确。 我认为、一旦更正、最大占空比问题将消失。
此致、
变压器上的匝数比为12.5:1 (至少是这样设计的)。 考虑到输入电压为400V、输出电压为28V、我得到 dmax 将约为89%、这比应用手册中建议的70%略高。 Dtyp 为88.5%。
我将尝试验证电路板上的实际变压器匝数比。
从1.6A 负载转14A 负载时、占空比似乎没有变化。 是否有其他想法要发生什么?
如果我能将原理图发送给您、敬请告知。
谢谢!
Alberto Miguez
是的、我的输出正在调节到28V 输出。 我不确定是否期望占空比随负载变化、但我想它仅取决于电压和匝数比、而不是负载。 好的。
我现在要回答的最后一个问题是、我注意到 H 桥信号会根据负载水平发生一点变化。
图1. 10A 负载、H 桥。
图2. 7A 负载、H 桥。
这是否正常? 请注意、与图2相比、图1上的上升沿看起来是失真的。 同步 FET 与此有什么关系吗?
感谢您顺便解决我的第一个问题。 我真的很感激。
阿尔贝托
您好!
负载将改变必须对开关节点进行谐振振铃的能量。 因此、当您更改负载时、您将更改开关节点 L 和 C 之间的谐振环大小。
在第一个波形中、似乎没有针对 ZVS 或轻负载谷底开关正确设置时序。 以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了如何设置 UCC28950/1器件的时序以实现 ZVS 和轻负载谷底开关。
https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf
此致、
感谢您的答复。 我用两个探针、而不是差分探针进行了更仔细的观察、H 桥的外观没有以前那么差。 使用差分探头时、它可能略有失真。
新问题:
我的输出28V 正在调节、但一旦我超过 30A 输出、我的输出电压就会开始快速下降。
在1A 时、我有28.03V 的输出。
30A 时、我仍具有27.95V 输出。
在40A 时、我有27.20V 输出。
输出电压在30A 至40A 之间如此快速地下降、有什么原因吗? 我知道系统中存在损耗、但这些损耗 在30A 至40A 之间大幅增加。
看来削减垫片电感解决了我的 Vout 问题.
与 UCC28950应用手册等式143相关的问题、这个等式是否正确?
不应该是 RDEREF =( TABSET * 0.5 -4ns)/ns *((2.65V - VADELEF *1.32)* 10^3)/5 * 1/1A
这个等式是用于 TAFSET 的、但他们想让 TAFSET 成为0.5 * TBSET、所以我认为这更有意义。
请告诉我。
谢谢。
Alberto Miguez