能否使用 TI AMC7904 器件通过一个器件控制 LDMOS 和 GaN 功率放大器? LDMOS 栅极偏置需要正电压、GaN 需要负栅极偏置电压。 请告诉我们、我们是否可以对 AMC7904进行配置、使其使用一个 AMC7904器件为 LDMOS 提供+ve 栅极偏置电压、为 GaN 放大器提供+ve 栅极偏置电压。
螺旋 请告诉我们您是否有适用于该应用的应用电路。
谢谢。
对称
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
能否使用 TI AMC7904 器件通过一个器件控制 LDMOS 和 GaN 功率放大器? LDMOS 栅极偏置需要正电压、GaN 需要负栅极偏置电压。 请告诉我们、我们是否可以对 AMC7904进行配置、使其使用一个 AMC7904器件为 LDMOS 提供+ve 栅极偏置电压、为 GaN 放大器提供+ve 栅极偏置电压。
螺旋 请告诉我们您是否有适用于该应用的应用电路。
谢谢。
对称
您好、Erin、
我要问的问题与我针对 LMP92066提出的问题相同、因为我要最终确定设计的 TI 组件选择。
我能否使用 一个 AMC7904 器件同时控制 GaN PA (-ve 偏置) 和 LDMOS PA (+ve 偏置)。
我是否 还必须使用两个单独的 AMC7904器件、一个适用于 GaN PA、另一个适用于 LDMOS PA。 我的理解是正确的。
此致、
对称
尊敬的 Syed:
遗憾的是、由于与 LMP92066类似的原因、AMC7904无法同时偏置 LDMOS 和 GaN。
不过、您可以使用外部电路将 AMC7904的输出移至另一个范围。 例如、如果您要在负范围内为 AMC7904供电并使用差分运算放大器电路、您可以将输出从 n10-0V 变为0-10V。 但是、运算放大器可能无法实现 AMC7904可实现的快速开关、因此如果需要快速切换、您将需要实现分立式开关或使用两个 AMC7904。

如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
谢谢。
错误