This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:UCC27517A 峰值电流与 VDD 间的关系

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, LMG1020, UCC27614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228508/ucc27517a-ucc27517a-peak-current-vs-vdd

器件型号:UCC27517A
主题中讨论的其他器件:UCC27511LMG1020UCC27614

团队、

我的客户在 VDD=5V 时需要最大/典型/最小拉/灌电流、因为数据表将+/- 4A 描述为 VDD=12V 时的典型值。  请您澄清一下吗?

此致、

小岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kojima-san:

    遗憾的是、它不符合规范。 通常、峰值电流会有很大的变化、尤其是在温度升高的情况下。 我唯一的数据来自仿真(对于 UCC27511)、仿真预测典型峰值拉电流约为2.3A、灌电流约为5.7A (对于8A 驱动器)。 不过、我无法保证实际的器件会按照这种情况运行。

    查看此情况的另一种方法是在数据表中使用4.5V 下的额定上升和下降时间。 使用这些数字、您可以根据 CGS 找到 FET 的预期上升/下降时间、从而确定开关损耗、而不必通过峰值电流进行计算。 它也是一种数据表规格、因此您可以依赖它的精度。  

    最后、如果这是 GaN FET 的情况、部分原因是我们的 GaN 驱动器(例如 LMG1020)适合这些 FET;它们针对5V 的驱动进行了优化、而不仅仅是允许。 以下是 UCC27614的数据表中的捕获:

    这是一款10A 驱动器、在5V VDD 时降至约4A。 LMG1020为7A/5A 时看起来可能比 UCC27614弱、但在5V 时实际上强一些。

    谢谢。

    Alex M.