This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:TL431

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432, LMV431, LM5023, ATL432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228349/lm5023-tl431

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:TL432LMV431ATL432


在原理图(12V 5A)中、通过使用 TL432、可对高达12V 2A 的电流进行调节;之后电压会显著下降。
将 TL432替换为 LMV431、调节正确、从0到5A 的压降不超过3mV。
我需要有关电路的帮助才能与 TL432配合使用。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    感谢您关注 LM5023反激式控制器和其他 TI 器件。  

    LMV431稳压器需要的偏置电流比 TL432低得多、因此在全功率时、光耦电流应几乎为零、LMV431偏置电流不会驱动光耦合器、足以显著下拉 LM5023的 COMP。  不过、TL432通常需要 0.4mA 至1mA 的偏置电流才能正常工作、因此随着负载增加而 COMP 电流下降、TL432开始无法正常工作。  因此、最小 TL432偏置电流使光耦合器保持开启状态、足以下拉 COMP、从而影响更高负载下的调节。    

    该解决方案通过在光耦合器的光电二极管上添加~560R 电阻器、为 TL432偏置电流提供旁路路径。   
    流经该电阻器的1mA 电流仅下降0.56V、此电压不会对光电二极管进行足够的正向偏置以在集电极端子产生任何显著的电流。 因此、LM5023可以提供全功率。   
    注意:仍须通过10K (R12)提供1mA 电流、这会使10V 的电压下降、从而只在 TL432上留下2V 的电压、不起作用。  因此、R12的值也应减少到~4.7K、以便为 TL432提供一些电压余量。  

    另一种解决方案是用 ATL432稳压器代替 LMV431、因为该部件的偏置电流也要低得多、可能不需要 添加额外的偏置电阻即可在电路中运行。  不过、在任何情况下、我建议在光电二极管周围放置偏置电阻器、以避免与 CTR 变化有关的任何问题。  
    对于 ATL432、偏置电阻的值可以远高于560R (例如5.6K 至15K、具体取决于...) 因为它所需的偏置电流非常低。   

    注意:如果这些建议之一能够解决问题、那么问题在于正确地选择和偏置并联稳压器、而不是 LM5023。  
    如果是这样、其他 E2E 论坛可以更好地为任何后续并联稳压器问题提供支持。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich Goerke:
    感谢快速高效的响应。
    它工作正常、现在它在0至5A 范围内进行调节。
    输出电压从11、997变为11、945、但更改电阻值会很容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich Goerke:
    感谢快速高效的响应。
    它工作正常、现在它在0至5A 范围内进行调节。
    输出电压从11、997变为11、945、但更改电阻值会很容易。