This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:完全填充 AIS 156新修订所需的 DT/dt

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226963/bq79616-q1-dt-dt-required-to-fullfill-ais-156-new-amendments

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

迪亚尔斯、

市场上有一些 AFE 器件正在满足 AIS 156要求、以检测热失控情况。 5-10分钟前。

您能否检查一下我们是否也可以在 BQ79616中检测到热失控、可能是通过其他方式或相同的 dv/dt 机制。

 

谢谢。此致

Subhash Dhyani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以在 MCU 中使用 bq79616读取 OTUT 数据 以检查热失控。

    谢谢。

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Helen:

    感谢您的电子邮件回复。

    我们无法了解 OTUT 阈值如何在 睡眠模式条件下检测到热失控情况、如果在标称温度下达到热失控情况可能为45°C  

    我们知道 BQ79616中有常见的 OTUT 阈值。

    请解释并发送支持文档以满足这一新要求。

    如您所知、 这种5分钟之前的热逃逸检测 是 AIS156的新要求。

    因此、客户在其产品中需要此功能。

    谢谢。此致

    Subhash Dhyani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    bq79616没有将热失控标记为故障的内置功能、但您可以在 MCU 中连续读取温度、以便随着时间的推移温度快速升高。  

    谢谢。

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

     感谢您的电子邮件回复。

    对于系统唤醒条件、这是可行的、但在睡眠模式期间、AFE 与 MCU 之间没有通信。

    谢谢。此致

    Subhash Dhyani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在睡眠模式下、只有 MCU 可以检测到的 OTUT 监控可用。

    谢谢。

    海伦