This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:工作温度环境温度

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228095/tps709-operating-temperature-ambient-temperature

器件型号:TPS709

大家好  

请帮助提供工作温度环境温度(TA)范围? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    建议的环境温度范围为-40°C 至85°C 然而、器件进入热保护之前允许的最大 Ta 可能因应用而异、具体取决于耗散的功率和热阻(Ta (max)= Tj (max)- Roja*pd)。 如果您在计算 Ta、max 时需要帮助、请提供 Vin、Vout 和 Iout

    此致!

    尤尼兹·托比亚斯