This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在放电过程中、SoC 突然从50%下降到0%、剩余电量(mAh)下降到零、完全充电容量下降

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227746/bq40z80-during-discharge-process-soc-dropped-suddenly-from-50-to-0-remaining-capacity-mah-dropped-to-zero-and-full-charge-capacity-dropped

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

在不同的系统上、我们多次  随机出现状态 f 充电压降情况:

系统使用 BQ40Z80芯片来监控4s LiPo 14.8V 4000mAh 电池的充电状态。

典型放电电流范围为14A-16A。

在正常系统运行期间、BQ40Z80报告 SOC 突然下降至0%。 通常来自某个范围在30-50%之间的较高 SoC。

在 连接到 BQ 芯片的主系统上、我们开始从器件收集额外的数据、以便在再次发生问题时尝试找到问题所在。

我们设法在现场捕获了一次情况、并提取了以下信息:

1.下降时,BQ 芯片报告的电流和电压测量值都在正常范围内,没有突然的尖峰或任何异常

2.在后续 测量中检测到液滴

SOC 从38降至0%

- 从1488 到0mAh 的剩余容量(mAh)

-完全充电容量(mAh )从3696到2206mAh

之后在充电过程中、我们观察到相同的数据。 剩余容量缓慢上升、一旦达到充满电容量、当 BatteryStatus 报告 Fc 时、两次测量值都跳至3692mAh。

附加信息:系统的典型运行周期:

1.系统充电至100%并保持在充电电路上(无电池消耗)

2、系统使用中-用直径14-16A 放电

3、系统正在使用中-等待充电启动-放电电流约为500mA

4.系统充满。

一些配置信息:
IT Gauging Configuration:0xD1CE

IT Gauging Ext:0x001A

我们还考虑收集监测数据以及 GaugingStatus ()标志和某些 GaugingStatus1、2、3测量、例如补偿电阻和 Qmax 测量。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vuk、

    您是否能够捕获此行为的 BQStudio 日志? 您是否还可以与黄金映像中的所有设置以及看到 SOC 跳变的监测计共享.gg 文件。

    通常、当 FCC 快速变化时、是由于电量监测计基于 EOC 点处的 DOD 重新运行仿真、这在有效充电终止期间发生、温度更改为较低的值、 或负载变化很大、因此监测计使用的电流高于负载选择设置应使用的电流。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    否、我们未设法在受控环境中或在实验室中重现该问题并附上了 BQStudio。 情况并非如此频繁和可重现。

    通常、我们的系统不会记录诸如监测数据和完全充电容量之类的详细信息、我们计划在下一批 中启用、但可能需要一些时间才能在现场再次捕获此数据。

    我上面介绍的数据来自我们办公室的一个系统、我们在那里收集了这些数据、我们很幸运地在糟糕的状态下捕获了这些数据。

    让我给你更多的 数据,我们从这收集:

    -一旦我们的系统进入状态 SoC 突然下降,它发生了每次 SoC 下降低于50%时

    -充满电已恢复 FCC 估计

    -如果系统未充满电和再次使用(放电) SOC 下降再次发生在50%和 FCC 下降到1896mAh

    -我们意外地设法消除了以下行动的问题:系统放电 低于50%我们完全关闭它(通常这不会发生在现场,系统运行所有时间),几分钟后,我们从外部供电(不使用电池),然后充电到满。 此后、我们无法再重现 SOC 压降、此后我们在20-100%的范围内成功使用该压降。 这指出了我们的方向,问题可能正在计量之中。

    这是我们 上传到 BQ 器件数据闪存的配置。

    e2e.ti.com/.../current-configBQ40Z80.csv

    此致、

    Vuk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vuk、

    如果没有更多显示电量监测计所处状态的数据、就无法确定根本原因。 可能会导致 FCC 发生变化的有多种不同的可能性。  如上所述、FCC 发生变化有一些常见的原因、如果充满电恢复问题、您可能会在一个点上遇到不良 VCT 条件、这将降低 FCC、因此负载选择应保持 FCC 相当一致。 如果有一个显示问题的软件包、请确保在问题发生时提取.gg 文件、如果可能、在解决问题之前和之后提供简短的 BQStudio 日志、这样我们就可以看到所有寄存器。

    此致、

    Wyatt Keller