This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在"AlwaysEnableSink&quot 处运行;

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226909/tps25750-operation-at-alwaysenablesink

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队

 

我有几个与下面这个主题内容相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220499/tps25750-configuration-of-tps25750d

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221043/tps25750-how-to-use-adcinx-pins-of-tps25750d/4611361#4611361

 

在此次考虑的系统中、需要首先向 PMIC 输入5V、在此处生成1.8V 并将其提供给 MCU。

如果 TPS25750D 是用电器件、那么是否能够正确地识别出其按以下顺序运行?

从外部 USB 设备提供5V 电压来激活 TPS25750D 内部的 LDO_3.3V/LDO_1.5V。

❷When LDO_3.3V 连接到 ADCIN1、LDO_1.5V 连接到 ADCIN2、并设置"AlwaysEnableSink"。

当"AlwaysEnableSink"置位时、❸ PPHV 始终为 ON

VBUS_IN 提供的❹ 5V 通过 PPHV 激活 PMIC

 

假定上述操作正确。

在这种情况下、由于配置数据可以从 MPU 加载、因此假定没有必要使用 EEPROM 是否正确?

(在"补丁突发下载序列"中加载 TPS25750D 补丁和配置)

 

请告诉我 TPS25750D 的"LDO_1.5V"引脚。

数据表中有一个说明:"引脚不能向外部电路提供电流。"

我想将 LDO_1.5V 直接连接到 ADCIN2以实现"AlwaysEnableSink"设置、这是否不建议您这样做?

或者、隔离并连接 LDO_3.3V 是否更好?

 

我想知道我是否应该将 PMIC 的3.3V 输出连接到 TPS25750D 的"VIN_3V3"。

我认为连接到"VIN_3V3"会降低 TPS25750D 的发热和功耗、是这样吗?

此外、我认为它将与 TPS25750D 内部的 LDO_3.3V (VBUS LDO)一同工作、直到 PMIC 启动。

在操作过程中切换至"VIN_3V3"是否存在任何不利影响?

 

由于 MCU 这次使用基于 Linux、因此启动大约需要30秒。

对于 TPS25750与 MPU 之间的 I2C 通信、MPU 端成为主器件、因此 TPS25750会识别为等待状态。

接通电源超过30秒后将配置数据加载到 TPS25750中是否会出现问题?

 

此致、

Taroimo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    如果该位为1、则顺序正确。

    对于2、是的、可以从 EC/MCU 加载配置数据。

    对于3、是的、您可以将 ADCINx 绑定到 LDO_1V5。 您还可以保留连接到 LDO_3V3的电阻分压器网络、以防将来更改电池电量耗尽的行为。

    对于4路输出、VIN_3V3将来自系统侧(在本例中为 PMIC)。 从电池电量耗尽启动开始、LDO_3V3将由 VBUS 供电、一旦系统侧向 VIN_3V3供电、VBUS 和 VIN_3V3都将驱动 LDO_3V3输出。

    对于5通道、这应该不是问题、因为 TPS25750 (处于 AlwaysEnableSink 中)将在等待来自 EC/MCU 的配置数据时持续受电。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

     

    感谢您的明确回答。

    在所考虑的系统中、TPS25750D 也可作为源器件。

    好的、我还有一个问题。

     

    当"AlwaysEnableSink"置位时、PPHV 始终亮起。

    因此、如果同一电路板上的 DCDC 提供5V 电压、我们担心会立即向连接的 USB 器件提供5V 电压。

    这种感觉是否正确?

    为了防止这种情况发生、我们考虑在随附图所示的位置放置一个肖特基势垒二极管。

    上述看法是否正确?

    如果我还需要考虑其他问题、请告诉我。

     

    此致、

    Taroimo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    AlwaysEnableSink 设置仅指器件处于电池电量耗尽模式(系统端无电源)时的器件行为。

    不会出现直流/直流稳压器泄漏5V 电压的问题、因为如果直流/直流稳压器输出电压、则系统不再处于电池电量耗尽模式、并且配置应该已经加载(电源路径将打开/关闭、具体取决于此时的合约)。

    此致