This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:负载突降 TMR 计时器设置

Guru**** 2577095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226884/lm74900-q1-load-dump-tmr-timer-setting

器件型号:LM74900-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74900TPS55288

大家好。
我有关于 LM74900-Q1的问题。

它用于 LM74900-Q1的以下条件。

过流限制= 11A/持续时间= 1ms
短路电流= 20A/5us
这种情况是接收到正常车辆的蓄电池电压。

-我不知道负载突降(LM74900)的过流持续时间通常设置为多长时间。
 我们将首先设置常规值、然后继续稍后的电路板测试以找到最佳值。

- TPS55288将连接到负载突降的后端(74900Q1)并使用。

-我想知道当发生上述过流和短电流时,它是否也会影响 TPS55288的 MOSFET。

-如果这样,我想知道当两个 MOSFET 的 SOA 图不同时,是否应该选择裕度作为较大的一侧。

-我想知道 LM74900的 MOSFET 和 TPS55288 MOSFET 是否应该作为同一个 IC 进行审查,以便为过流/短路情况做好准备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul:

    在抑制负载突降期间、输入可高达35V。 是否计划在输入电压高于特定阈值时切断输出(使用 LM74900-Q1 OV 引脚功能)? 如果是,阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen GD

    我们计划使用过压保护功能、并计划在电压超过16.3V 时进行过压保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul:

    因此、当使用 OV 切断时、LM74900-Q1会关闭 HGATE 并从 IN 到 OUT 断开电源路径。 由于没有电流、因此下游  TPS55288 MOSFET 不会有任何 SOA 问题。

    如果我在这里遗漏了一点、请详细说明 TPS55288 MOSFET SOA 在哪种情况下会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所询问的不是过压情况、但我担心发生过电流(11A/1ms TMR 设置)时、TPS55288的 MOSFET 连接到负载突降的后部。

    如果11A 发生1ms、则将电流过流限制设置为"保护"。

    在过流启动后的1ms 内、11A 不会影响 TPS 55288的 MOSFET 吗?

    下面是 TPS55288开关 MOSFET 的 SOA 图。


    最后、我想知道负载突降(LM74900)中通常设置的 TMR 计时器时间(TOC=TCB)大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    ISO 16750-2负载 突降负载突降与下图所示的脉冲相对应。

    您指的负载突降似乎不同于 ISO 16750-2负载突降脉冲。

    您只指过流事件、FET 的 VDS 将非常低、您想知道这里是否超出 FET SOA? 如果是、根据您共享的 FET SOA、FET 在最低 Vds 下只能处理10A 电流、而这在25°C 温度下也是如此。 FET SOA 会随温度的升高而降低。 因此、我建议您选择具有更强 SOA 的 FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看具有更强 SOA 的 FET 时、在最低 VDS (0.1–1V)下、可处理电流几乎没有差异。
    请检查下图。

    是否有其他方法可以在负载突降过流情况(11A/1ms)下检查 FET 的稳定运行?

    作为参考、直流/直流输出为14V/6A、开关频率为1.2MHz。 此外、最大工作温度范围为85度。

    基于以上内容、我们希望调整 TMR 时间、该时间当前设置为1ms 的负载突降(LM74900)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chul:

    我建议您就 SOA 相关问题联系 FET 供应商。 他们将能够更好地评论您的问题。

    我可以解答与 LM74900-Q1相关的问题