This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:有关 bq24075-Q1并行应用的问题、以支持更高的充电电流

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227507/bq24075-q1-questions-for-bq24075-q1-in-parallel-application-to-support-higher-charging-current

器件型号:BQ24075-Q1

大家好、

客户希望检查我们是否可以并联使用2个 bq24075-Q1来支持最大3A 充电电流、因为我们的产品中没有找到任何具有电源路径功能的 Q1版本充电 IC、您能帮助检查这是否可以实现? 下面是一个简要的方框图、请帮助我们提供一些建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    这样应该不会有问题。 我唯一要注意的是、由于器件间的差异、端接可能不是所需总3A 电流的10%。 相反、它可能是1.5A 的10%。  

    此致、

    Anthony Pham