大家好、
基于一些特殊的工作条件(他们说在某些情况下 VSYS 将是19V,而 BAT 引脚可以承受20V 的电压,他们担心裕度),客户做了如下的设计:
在 BAT 引脚和电池之间添加了一个开关(MOS)。 当不充电时、断开 BAT 和电池之间的开关、并且电池被直接接至 SYS。 充电时、请关闭开关、这意味着 SYS 和 BAT 并联在一起为电池充电。(顺便说一下、客户可以 使用 SDRV 引脚控制 MOS、因为他们想要增加)μ A
请帮客户评估一下这个使用是否有问题、以及它会不会影响到芯片的充电控制。

您的
不适用