This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610-Q1设计问题

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230613/lmr43610-q1-lmr43610-q1-design-issue

器件型号:LMR43610-Q1

大家好、

LMR43610MSC3RPERQ1、待机 Iq (mA)

Q1:测试条件是 VEN = 0V 吗?

Q2: 3.3V/可调是否也适用于此规范?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    Q1:不、VEN 不等于0。  该电流是在输入和输出电压但非开关条件下测量的。  通常、输出电压将略高于所需电压。 使芯片不切换。

    问题2:是的。

    希望这可以帮助您。 谢谢。

    奥罗拉