This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:电池放电电流保护

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228614/bq25620-batfet-discharge-current-protection

器件型号:BQ25620

大家好、  

我看到 Ibatfet_OCP = 6A、还有 Ibat_pk 可以高达12A。  

推荐的规格为 6A 连续和10A/50ms 峰值。 那么、如果电流介于 Ibatfet_OCP 和 Ibat_pk 之间、BQ25620的谐波是多少? 对于 Ibat_pk、抗尖峰脉冲时间为50ms、对吧? 那么、Ibatfet_OCP 的抗尖峰脉冲时间如何呢? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假定、

    我们正在进行检查、并将返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    50ms 不是抗尖峰脉冲时间。 该时间是通过将 BATFET 可以维持的电流和时间相结合来计算功率损耗。 这可以是  Ibatfet_OCP 和 Ibat_pk 之间的电流指南。

    此致、  

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    明白了。 但仍想知道 Ibat 是否在6A 和12A 之间时、我们的器件的响应是什么、例如、如果电池上的放电电流是8A、那么 BQ25620的响应是什么? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假定、

    d/s 正在更新、并且  将包含有关 Ibatfet_OCP 和 Ibat_pk 的更多详细信息。 我会给您发送一封电子邮件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:  

    由于我需要在本周之前回复客户、否则我将错过他们的采购窗口、如果数据表未更新、您能帮助首先发送电子邮件给我吗? 谢谢。  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假定、

    发送给您。

    谢谢。