请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616
我已启用自动平衡模式并将占空比设置为10s。 我需要知道哪些电池启用了平衡、以便可以在 LabVIEW 面板中显示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已启用自动平衡模式并将占空比设置为10s。 我需要知道哪些电池启用了平衡、以便可以在 LabVIEW 面板中显示。
尊敬的 Abhijith:
您可以测量 CB 电阻器上的压降来确定任何给定时间的平衡电流。
另一种权变措施是编写一种算法,该算法使用电池设置为自动平衡的占空比和时间,根据 CB_CELL*_CTRL 寄存器中的设置确定在任何给定时间平衡哪些电池,并知道自主平衡会在两者之间进行平衡 和奇数通道来选择它们。
这种方法需要考虑由于故障或停止条件而导致的电池平衡暂停或停止、并且无法测量准确的平衡电流。 它仅告诉您正在平衡哪些电池。 如需更多信息、请参阅 BQ79616数据表中的第9.3.3节
最后、BAL_CTRL3寄存器中的 BAL_TIME_GO 将指示器件将所选的 CB 通道(由[BAL_TIME_SEL3:0]设置)剩余平衡时间报告给 BAL_TIME 寄存器。 这将使您可以循环显示每个通道为电芯平衡剩余的时间。
此致!
Andria.