This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:关于充电过流保护

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230111/bq24780s-about-charge-overcurrent-protection

器件型号:BQ24780S

您好、专家。

mΩ 表中显示"在10m Ω 电流检测电阻上、根据充电电流寄存器值、充电 OCP 阈值自动设置为6A、9A 和12A。"

您能告诉我、阈值设置为6、9和12 A 吗?

充电电流】【OCP】

2.8A→6A? ??12A

1.3A→6A? ??12A

0.8A→6A? ??12A

0.5A→6A? ??12A

0.3A→6A? ??12A

谢谢、此致。

吉野智也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoya,

    请参阅部分 6.5电气特性 应用:

    我无法为您提供确切的 OCP 电荷阈值、但是您可以使用该图表对 OCP 电荷阈值进行准确的估算。

    0mA-4032mA =6A

    4096mA-6080mA=9A

    6144mA-8128mA=12A

    此致

    Christian。