This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:在 CubeSats 或 LEO 中使用该器件

Guru**** 2385770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229710/lm73606-q1-use-of-this-device-in-cubesats-or-leo

器件型号:LM73606-Q1

我是在这里有其他卫星设计师/用户的可能性上提出这一问题的。 我当前的项目是 LEO ESA/UKSA 项目的一个数据处理板、并且我看到该器件被用于商用 CubeSat PCB 的示例 PCB 图片中。

我无法验证这是否是实际使用的器件、因此询问? 由于成本的原因、使用抗辐射器件是一个问题、但我将一些用于9 PSU 电源解决方案中的关键电压、但我希望使用这些器件提供6个电源。

谢谢你

杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、您好!

    我不确定该器件是否专门用于抗辐射器件。 原因在于、"Q1"器件通常用于汽车应用。

    TI 拥有面向太空和高辐射环境的称为 SEP (增强型航天塑料)的航天级产品系列。

    LM73606-Q1尚未经过适当的测试和鉴定、因而无法视为 SEP。  

    https://www.ti.com/lit/sg/slyt532i/slyt532i.pdf

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy、

    我知道、该器件并非设计或测试为耐辐射或抗辐射、但 CubeSat 通常使用下一个出色的 COTS 器件进行设计、即汽车、否则成本会变得过高。 3U CubeSat 的发射时间约为£200k、成功之处是让它在几个月内运行、因此对于空间部件的每部件花费£2k 是不可行的。 PCB 将被 cladded in 2mm Al 以减少辐射效应。

    但是,最好使用其他用户成功飞行的部件,因此我的问题。