This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:原理图审阅

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1, LMR54410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225870/tps55165-q1-schematic-review

器件型号:TPS55165-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR54410

e2e.ti.com/.../Powersupply_5F00_schematic_5F00_for_5F00_review.pdf

我们正在使用 TPS55165-Q1和 LMR54410FDBVR 设计我们的产品 、以 分别获得5V、0.5A 和3.3V、0.5A 的输出。 请查找随附的原理图以供参考。

 

请您查看并 提供您的 宝贵反馈。

 

如有以下疑问,请帮助我们:

 

  • 在 TPS55165-Q1 EVK 原理图中可以看到、电感器的两端都有二极管(D1和 D2)。 包括哪些重要事项? 敬请理解目的。

  • 使用 LMR54410FDBVR 数据表中提到的公式计算得出的电感器值约为 5.1uH、当我们使用相同的输入参数进行仿真时、我们将 在 TI Web 工作台上获得大约2.7uH 的电感器值。 请帮助我们选择正确的值。我们正在输入使用铁氧体磁珠,会不会。 电流设计适用于0.5A、5V 和0.5A/ 3。
  • 我们在降压输入端使用铁氧体磁珠、它很好吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    我可以知道您的应用和产品类型是什么吗?

    输入电压范围和最大输出电流是多少?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品用于赛车模拟器

    24V/5V 0.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    如果需要任何输入、请告诉我!!

    等待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    谢谢,我会研究这个问题,并在今天答复。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    很抱歉迟到了回复。

    请在下方查看我对 TPS55165-Q1的评论:

    1.  我们需要在设计中包含哪些内容? 敬请理解目的。

    -->这两个二极管与 MOSFET 并联,以降低重负载时的 FET 损耗,考虑到 设计中的最大输出电流为0.5A,这两个二极管不需要。

    2. TPS55165-Q1原理图的其他部分看起来正常。

    关于 LMR54410FDBVR 器件审查、我将向其他团队的专家咨询。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    正如您在原理图中看到的、我们使用了铁氧体磁珠而不是电感器。 您能帮助我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    您是指输入侧的 L1吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Bryce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    我认为将其放在此处是可以的。

    此致。

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    LMR54410的原理图看起来没有问题。 只需确保遵循数据表中指定的布局指南/示例即可。  

    此致、

    理查德