This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:CSET 电容器

Guru**** 2579665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228728/tps62903-cset-capacitor

器件型号:TPS62903

您好!

TPS62903的数据表中有一个参数 CSET 6.5电气特性 但我找不到有关它的任何描述。 您能详细说明一下这个参数吗?

此外、它会显示"连接到 S-CONF/VSET 引脚的最大电容"、但 TPS62903没有名为"S-CONF/VSET"的引脚。 它们有 MODE/S-CONF 和 FB/VSET 引脚。

我想澄清一下。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是连接到 MODE/S-CONF 引脚或 FB/VSET 引脚的最大电容器。

    谢谢。

    Amd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    CSET 是否是内部电容器? 或者、可以连接到 MODE/S-CONF 或 FB/VSET 引脚的外部电容器?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于这些引脚上的外部电容、主要与寄生效应有关。 从指南中可以看出、这些引脚上仅连接了电阻器。

    谢谢。
    Amd.