This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:为什么 BQ76952内部温度为136?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230623/bq76952-why-bq76952-internal-temperature-is-136

器件型号:BQ76952

您好!

   当                ℃,将寄存器0x9244U 值设置为150℃,时、我们会加热 AFE 芯片、获取寄存器0x68U、得到最高温度为136,μ s、AFE 进入 关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jian、

    作为起点、BQ76952在功能上额定运行时的最高温度为85°C。 它还能够达到150C、而不会对芯片造成任何永久损坏。 发生该触发时、器件处于哪种工作模式? 是处于 SLEEP 还是 DEEPSLEEP 模式?

    一种可能的解释是您的器件会触发过热安全永久失效。 此值在120C 左右达到最大值、因此即使关断温度限制设置为150C、也会首先发生永久故障。 您可以检查 PF 标志是否被触发了吗? 您还可以尝试针对过热禁用永久故障。 执行此操作的方法可参阅BQ76952技术参考手册 第5.3.7节"电芯过热安全(SOT)永久失效"。

    如果您需要、您可以转到 Power:SHUTDOWN:SHUTDOWN Temperature 并将该值设置为0来禁用内部温度关断。 如果这些选项都不起作用、则最好在器件进入 SHUTDOWN 模式之前检查是否触发了任何保护。

    此致!

    Asher Nederveld.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  在 正常模式下, 当 我们 不 执行  CommandSubcommands(PF_enable);  当 关机时 ,afe 温度 低于 120C。

    我们 认为  是否      禁用 Dnot exe CommandSubcommands (PF_ENABLE)永久失效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    就 CommandSubcommands (PF_ENABLE)而言、除非明确禁用 PF_EN、否则应默认启用 PF_EN 并在运行时开始操作。 我希望查看是否根本触发了 PF 警报、或者关断是由非永久性故障导致的。 您是否能够共享您的日志文件和测试配置? 如果在没有任何变化的情况下启用过热永久失效、根据技术参考手册、它应具有大约65C 的默认关断温度。

    此致!

    Asher Nederveld.