This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS613221AEVM:TPS613221ADBV 真正关断

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229948/tps613221aevm-true-shutdown-for-tps613221adbv

器件型号:TPS613221AEVM

我正在使用负载开关来真正关断 TPS613221ADBV 升压转换器(它没有使能引脚)。 我目前正在使用  Renesas SLG59M1551V 负载开关、其内部电阻为15.5m Ω。 我在升压转换器上的电流消耗平均约为10mA。 您能否告诉我此负载开关是否可用于此目的? 我无法准确测量升压转换器的效率、但我按照 Webench 建议的设计进行操作、效率似乎低于 Webench 计算出的85%。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能分享一下该应用、如 VIN Vout Iout、我还能帮助您检查效率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以! 这是 Webench 的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的工作台测试效率为87%。 仅供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢! 使用上面提到的负载开关关闭升压转换器似乎有任何问题吗? 15mW 电阻适合该器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     用于15mW 电阻的值。 您可以计算电流。