This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:将 Vref 精度提高至1%

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230659/tps61089-improve-vref-accuracy-to-1

器件型号:TPS61089

大家好、  

我的客户询问我们是否可以通过屏幕将 Vref 精度提高至1%。 如果没有、Coidl、请帮您提供原因? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给定。

    基准通常来自带隙。 温度和不同批次也会发生变化。

    我们将在某个特定点微调基准、但无法确保整个工作条件下的1%精度。

    此致

    费格斯