请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54A20 您好、TI 专家。
评估板(TPS54A20-EVM770)中使用的所有电阻器的额定功率统一为0.1W、但没有一点地方需要额定功率、对吧?
我不这么认为、但如果您在改为1/16W 电阻器时有任何疑问、敬请告知。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS54A20EVM 使用0603电阻器(100mW)、可通过手动焊接简化返工、而不是功耗。 除了 R12和 R13之外、设计中的任何电阻器都不需要超过几毫瓦的功率耗散、它们不是 TPS54A20设计原理图的一部分、而是瞬态负载功率电阻器。 它们是2512 3W 额定功率耗散电阻器。
0402甚至0201电阻器适用于 TPS54A20EVM 原理图上的所有其他电阻器位置。