This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:关于电阻器的额定功率

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230639/tps54a20-about-the-rated-power-of-resistors

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家。

评估板(TPS54A20-EVM770)中使用的所有电阻器的额定功率统一为0.1W、但没有一点地方需要额定功率、对吧?

我不这么认为、但如果您在改为1/16W 电阻器时有任何疑问、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS54A20EVM 使用0603电阻器(100mW)、可通过手动焊接简化返工、而不是功耗。  除了 R12和 R13之外、设计中的任何电阻器都不需要超过几毫瓦的功率耗散、它们不是 TPS54A20设计原理图的一部分、而是瞬态负载功率电阻器。  它们是2512 3W 额定功率耗散电阻器。

    0402甚至0201电阻器适用于 TPS54A20EVM 原理图上的所有其他电阻器位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,米莱尔

    没错

    感谢您的提示回复。

    感谢您的持续支持