我们想知道在 PSE 30W 和 PD 25.5W 的802.3之间、4.5W 的电流差是如何存在的。
根据 IEEE 计算公式、2型 Rchan 是12.5欧姆的直流对环路电阻
以太网电缆的 Rchan 和 DCR 之间的区别是什么?
Cat5e 24AWG 的:Ω DCR 为8.29欧姆、Rchan 是什么?
我们的目的是计算不同 以太网电缆(Cat5e、Cat6...)之间的电缆损耗。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们想知道在 PSE 30W 和 PD 25.5W 的802.3之间、4.5W 的电流差是如何存在的。
根据 IEEE 计算公式、2型 Rchan 是12.5欧姆的直流对环路电阻
以太网电缆的 Rchan 和 DCR 之间的区别是什么?
Cat5e 24AWG 的:Ω DCR 为8.29欧姆、Rchan 是什么?
我们的目的是计算不同 以太网电缆(Cat5e、Cat6...)之间的电缆损耗。
谢谢
尊敬的 YC:
4.5W 由100m Cat5电缆后的电缆损耗引起、电缆直流电阻为12.5 Ω。 PD 侧上的功率表示 PD 侧允许的最小功率:
如果您需要进一步说明、请告知我们!
谢谢。此致、
雷蒙德·林