请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS709 您好、专家!
我们的客户询问是否提供了概述、他可以从中了解所有 TI 封装的最大功率损耗?
或应用手册或 Excel 文件来计算功率损耗?
谢谢、此致、
杰拉德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我们的客户询问是否提供了概述、他可以从中了解所有 TI 封装的最大功率损耗?
或应用手册或 Excel 文件来计算功率损耗?
谢谢、此致、
杰拉德
大家好、Gerald、
没有这样的工具、但这种关系很简单。 最大功率耗散为 RθJA (max)=(TJ (max)- TA)/μ W、因此您可以看到、功率耗散与 Δ RθJA 成反比关系。 因此、如果客户按 RθJA 按降序筛选参数搜索、则最大功率耗散为升序。 另请注意、通过采用良好的布局实践来改善热性能、最大功率耗散几乎可以加倍、因此它们可以估算其在实际应用中可以预期的热性能。 请参阅 电路板布局布线对 LDO 热性能影响的经验分析。
此致、
Nick