请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74801 您好、TI 的技术工程师
我们运用 TPS74801设计产品的电源并测试输出短路、步骤 如下:
个案一:输出电压为1.2V
案例2输出电压:1.8V
第1步:输出短路
第二:电源输入3.3V
第三: EN 拉高
波形呈现的电流有限、与规格中的定义相同、但尚未达到 OTP。
但输出电压在200mV 左右不完全达到0V,平缓。
有没有这方面的解释?